This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1217880/tms320f28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

如何一次性下载28388d 等多核 DSP 的代码。

当前我只能将代码1向下加载到1、这不是高效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能提供更多关于您的问题的说明吗?

    您是指如何下载示例代码(如 C2000ware)? 或者您的意思是 将程序刷写到 DSP 中、该程序最终将在微控制器上运行?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sahil

    目前、我可以在 F28388D 内核中使用 CCS 构建 CPU1和 CPU2的代码。 但我只能通过调试页刻录代码。

    首先烧录 CPU1、然后烧录 CPU2。

    因此、是否有任何步骤可以 同时烧录 CPU1和 CPU2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以转到 Run -> Debug Configurations。

    选择适当的 ccxml 文件后、在右侧、选择 Program 窗格、如下所示:

    在这里、您可以选择要在任一 CPU 上加载的项目(使用器件下拉菜单在 CPU1和 CPU2之间进行选择)。 单击 Debug。

    因此、每次点击"Debug"时、CPU1和 CPU2都将同时烧录。

    谢谢。