This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:变压器监控 MCU-SDK 支持

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02008, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK, TIDM-02002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1214203/c2000ware-digitalpower-sdk-transformer-monitoring-mcu-sdk-support

器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
主题中讨论的其他器件: TIDM-02002、TIDM-02008

Fellas、您好!

我一直在 使用  Rogowski 线圈进行变压器监控、这些线圈需要高精度和硬实时、包括监控参数-三相电压和电流以及其他参数的相位不同。 因此、在实现这些功能时、对于应该考虑的软件堆栈/库/算法、是否有任何指导? 另外、我还 介绍了 C2000系列和它的 C2000 Digital Power SDK。 这是不是会窒息,如果是,我可以通过这些获得什么? 如果没有、建议使用任何更好的 MCU 系列以及对电源监控库/算法/代码库的支持。


谢谢。此致、

Gnanaguru Ganesan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gnanaguru:

    C2000Ware-DigitalPower-SDK 具有基于 CLLLC 设计的 TIDM-02002双有源电桥设计、还 实现了 可实现更高效率的 Rogowski 线圈传感器。

    关于电源监控、 SDK 中 提供了特定于 DigitalPower 的库。 特别是、您可以利用 power_meas_sine_analyzer 执行功耗计量。 TIDM-02008参考设计演示了如何使用 C2000执行功耗计量。  

    如果您仍有问题、请告知我们、如果仍有问题、我们会将此帖子转发给必要的系统专家以进一步提供帮助。

    DP 库 API 指南: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AK-ZgXfLkBjr9Pafs40lNw__digital_power_c2000ware_sdk_software_package__5C6SEVO__LATEST&placeholder=true 

    TIDM-02002参考设计| TI.com

    此致、

    Ozino.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ozino、

    感谢您的答复。 我已经详细介绍了您提到的 API、它非常棒。 它与 RMS 值之和、平均 值/频率 在给定信号中、是否有任何方法可以估算变压器所有三相之间的相位差?  

    此外、所有参数估算都是计算密集型的、并且它们 本质上应该是硬实时。  

    PS:我是 TI 电源监控领域的新手,我希望获得软件角度方面的帮助。 我们将使用无源 Rogowski 线圈、我们应在该线圈中监测全部三个相位的电压、电流和相位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴听到您通读了 API 指南。 让我来联系功耗计量专家、进一步解答您关于功耗监控的问题。

    此致、

    Ozino.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino、

    热切期待您的响应、以软件的角度详细介绍了 TI C2000 RT MCU 提供的 SDK/库支持、其中介绍了变压器中所有三相的 V/I/相位/功率测量结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gnanaguru:

    当您说三相时、您是指三相交流输入吗? 还是具有三相交错 PFC 的单相交流输入?

    此致、

    Bosheng

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng:

    三相交流输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gnanaguru,

    Ozino 共享的电源分析仪测量库是 C2000支持的唯一与电源测量相关的库。 目前、它不支持直接测量 V 和 I 之间的相位差  但 当然、您也可以获取 P 和 S、以便在信号为正弦且不希望相位差更新过快的情况下计算相位角。 如果要更准确地记录相位差、也可以添加电流的过零、以便比较 V 和 I 之间的相位差过零。