Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02008, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK, TIDM-02002
主题中讨论的其他器件: TIDM-02002、TIDM-02008
Fellas、您好!
我一直在 使用 Rogowski 线圈进行变压器监控、这些线圈需要高精度和硬实时、包括监控参数-三相电压和电流以及其他参数的相位不同。 因此、在实现这些功能时、对于应该考虑的软件堆栈/库/算法、是否有任何指导? 另外、我还 介绍了 C2000系列和它的 C2000 Digital Power SDK。 这是不是会窒息,如果是,我可以通过这些获得什么? 如果没有、建议使用任何更好的 MCU 系列以及对电源监控库/算法/代码库的支持。
谢谢。此致、
Gnanaguru Ganesan