This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:使用 RTOS Analyze 来分析系统负载

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1213906/tms320f28377s-analyzing-system-loading-with-rtos-analyze

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379S

1 μ s.    RTOS Analyzer 来分析系统负载:

问题 1:

  当  CCS  在   10 秒内进行调试时,  CCS 将   自行中断 。

   "ROV"中的"记录"  没有任何内容 、   下面会显示消息。

问题 2:

当  CCS  在  少于  10 秒的时间内进行     调试时、我   独自按住调试按钮。

   "ROV"中的"Records" 有 一些 记录,但      "CPU Load"/"Task Load"/"CPU Load    :Summary"  /"CPU Load :Details"/"CPU Load  :Details"/"Task Load:Summary "Task Load:Details"中没有任何记录  。

请参阅   以下调试结果:

  1.  版本   如下 :

CCS 提供  

CCS v11.1.0.00011

编译器

C2000 编译器 v21.12.0.STS

XDCtools  

XDCtools v3.62.1.16.core

SYS/BIOS  

SYS/BIOS v6.83.0.18

UIA

UIA_2_30_01_02

器件

TI.targets.c28_float

新增的产品

ti.platforms.tms320x28:TMS320F28379S

  1.  UIA 日志记录 配置   如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将把该主题分配给专家。 由于漫长的周末、请预计回复会延迟。

    谢谢。

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    今天我有另一个严重的问题。

    我确信我安装了 SYS/BIOS 应用程序、但我不能将此应用程序添加到 CCS 的产品中。

    UIA 有 同样的 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您按"刷新"时、没有看到如下所示的任何对话框?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 但当我安装另一台个人计算机时,结果是 正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。    "ROV"中的"Records" 有 一些 记录,但      "CPU Load"/"Task Load"/"CPU Load    :Summary"  /"CPU Load :Details"/"CPU Load  :Details"/"Task Load:Summary "Task Load:Details"中没有任何记录  。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是。 但当我安装另一台个人计算机时,结果是 正常的。

    在有问题的 PC 上、请尝试新的全新全新全新全新安装最新的 CCS 版本(12.3)、并使用新的工作区文件夹。