This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1214416/tms320f28377s-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

您好!  

我想使用 CCS 中的图形工具在我的笔记本电脑上显示 PWM (ePWM2)。 无法评估我复制到 TRM 中的起始地址(0x0000_4100)。 您可以告知起始地址是否错误。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olutayo:

    ePWM 寄存器中没有指示 ePWM 输出当前状态的寄存器/位。 您需要使用与 ePWM 输出连接到的 GPIO 相对应的 GPIO 寄存器中的 GPIO 数据位。 请记住、CCS 图形工具更新很慢 、不如传统示波器有效。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!  

    感谢你的帮助。 对于100kHz 的开关频率、我有以下设置、但不显示任何 PWM:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olutayo:

    使用示波器进行测量时、您是否能够看到 ePWM 输出? 如果是、那么该错误特定于 CCS 中的绘图工具、如果是这样的话、我将把您推荐给 CCS 团队。

    谢谢!

    Luke