This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:USB 接口:获取所连接设备的序列号

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1213933/tms320f28069-usb-interface-get-serial-number-of-connected-device

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我开发了一款通过 USB 连接到台式机的产品。

在我的产品中,有一个 USB 集线器,连接了三个设备——其中一个是 F28069微控制器。

我想获取集线器的序列号。 从 F28069微控制器、我想通过 USB 发送一条命令以请求序列号。

有人以前做过这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们的 USB 软件专家不在办公室、将无法在下周回复。 同时、您是否看过 C2000WARE 中提供的 USB_HOST 软件示例? 目录位置如下:

    C:\ti\c2000\c2000Ware_4_02_00_00\device_support\f2806x\examples\c28

    此致!

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不确定如何获取所连接集线器的序列号、但您可以获取集线器地址。

    参考设备 TRM, 集线器地址和 集线器端口的详细信息 记录在相应的 USB 接收端 点 n 集线器地址(USBRXHUBADDRn)和 USB 接收端点 n 集线器端口(USBRXHUBPORTn) or the USB 发送端点 n 集线器地址(USBTXHUBADDRn)和 USB 发送端点 n 集线器端口(USBTXHUBPORTn)寄存器中。  

    此致

    Siddharth