请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我开发了一款通过 USB 连接到台式机的产品。
在我的产品中,有一个 USB 集线器,连接了三个设备——其中一个是 F28069微控制器。
我想获取集线器的序列号。 从 F28069微控制器、我想通过 USB 发送一条命令以请求序列号。
有人以前做过这个吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我开发了一款通过 USB 连接到台式机的产品。
在我的产品中,有一个 USB 集线器,连接了三个设备——其中一个是 F28069微控制器。
我想获取集线器的序列号。 从 F28069微控制器、我想通过 USB 发送一条命令以请求序列号。
有人以前做过这个吗?
您好!
不确定如何获取所连接集线器的序列号、但您可以获取集线器地址。
参考设备 TRM, 集线器地址和 集线器端口的详细信息 记录在相应的 USB 接收端 点 n 集线器地址(USBRXHUBADDRn)和 USB 接收端点 n 集线器端口(USBRXHUBPORTn) or the USB 发送端点 n 集线器地址(USBTXHUBADDRn)和 USB 发送端点 n 集线器端口(USBTXHUBPORTn)寄存器中。
此致
Siddharth