主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
1.建议在 TRM TMS320x2806x 微控制器技术参考手册(修订版 I)(TI.com)的第413页的后台连续运行 HRCAP_Cal ( ),如果我只在 Config 中运行 HRCAP_Cal ()一次, 那么,值也是正确的, 如果我们不在后台连续运行 HRCAP_Cal (),则输出值的变化是否显著?
2.每次读取周期前,我都在执行 HRCAP_Cal (),打开,关闭,如果我执行自由运行,那么值 在周期,打开,关闭,错误, 但在放置断点时,Stepping 会为相同的代码提供正确的值(我认为步进会在读取值之前为 HRCAP_Cal()提供完成的时间)
如果我保持周期为4ms 的输入信号,那么自由运行时的值是正确的,因为 HRCAP_Cal ()所用的时间是2ms ,小于步进时间。
我想知道在什么情况下输出值(周期,开,关)与 HRCAP_Cal()发生错误。