This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:HRCAP 0类的输出值中温度和电压变化的影响是否显著?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1215178/tms320f28069-is-the-impact-of-temperature-and-voltage-changes-significant-in-output-values-for-hrcap-type-0

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!  

1.建议在 TRM TMS320x2806x 微控制器技术参考手册(修订版 I)(TI.com)的第413页的后台连续运行 HRCAP_Cal ( ),如果我只在 Config 中运行 HRCAP_Cal ()一次, 那么,值也是正确的, 如果我们不在后台连续运行 HRCAP_Cal (),则输出值的变化是否显著?

2.每次读取周期前,我都在执行 HRCAP_Cal (),打开,关闭,如果我执行自由运行,那么值 在周期,打开,关闭,错误, 但在放置断点时,Stepping 会为相同的代码提供正确的值(我认为步进会在读取值之前为 HRCAP_Cal()提供完成的时间)
如果我保持周期为4ms 的输入信号,那么自由运行时的值是正确的,因为 HRCAP_Cal ()所用的时间是2ms ,小于步进时间。

我想知道在什么情况下输出值(周期,开,关)与 HRCAP_Cal()发生错误。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    1.是的,建议在应用程序中定期运行 HRCAP_Cal()。

    2.你说的值是错的,是什么意思? 这些值是读取垃圾数据还是由于某种程度的错误而被删除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    总是读取垃圾值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    要回答您的问题、

    wenlong zhu 说:
    1. 建议在 TRM TMS320x2806x 微控制器技术参考手册(修订版 I)(TI.com)的第413页的后台连续运行 HRCAP_Cal ( ),如果我只在 Config 中运行 HRCAP_Cal ()一次, 那么,值也是正确的, 如果我们不在后台连续运行 HRCAP_Cal(),则输出值的变化是否是有效的?

    HRCAP_Cal 库考虑 PVT (过程、电压、温度)变化来校准结果。 如果周围的变化不是很显著、您可能不会在结果中看到任何重大变化。 但是、建议考虑一个一般事实、即如果某些东西发生变化、它不会影响您的结果。 此外、校准库还考虑了 SYSCLK 频率、因此如果这一频率发生变化、您的结果可能不符合所需。 正如 Ryan 正确提到的、建议在您的应用中定期运行 HRCAP_Cal。

    wenlong zhu 说:
    2. 每次在读取周期、打开和关闭之前,我都在执行 HRCAP_Cal (),如果我执行自由运行,则 周期、打开和关闭的值错误, 但在放置断点时,Stepping 会为相同的代码提供正确的值(我认为步进会在读取值之前为 HRCAP_Cal()提供完成的时间)
    如果我将输入信号保留为4ms,则自由运行的值也是正确的,因为 HRCAP_Cal ()所用的时间为2ms,小于步进时间。

    我没有硬件来告诉您执行 HRCAP_Cal 函数的准确时间、但是你的观察结果是有效的。 在初始化校准后放置一个断点将提供一些额外的时间并完成校准。 一种方法是可以在调用 HRCAP_Cal 后添加额外的延迟函数。

    虽然、它在 C2000Ware 中提供的示例(C:\ti\c2000\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\device_support\f2806x\examples\c28\hrcap_capture_HRPWM)中当前的展示方式、但 HRCAP_Cal 返回一个在接下来几行中被检查的变量、这样、您就可以确定校准的有效性、这不会导致错误结果。 您能在没有的情况下尝试一下吗?

    谢谢。

    Aditya.