请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027F 主题中讨论的其他器件:DRV8305、
您好!
我正在使用 TMS320F28027F 和 DRV8305开发无传感器 BLDC 控制器。 我的应用要求电机以最高 RPM 150000顺时针/逆时针方向运行。 我已经检查了 BLDC 电机规格、它能够运行到150000。
在 user.H 中、对于用户 IQ 满量程 FREQ、我已输入值1300、因此电机可旋转高达78000。
#define USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz (1300.0)
但是、要在150000下运行、我需要增加该值。 可写入 USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz 的最大值是多少。
增加用户满量程频率值后、电机会以150000 rpm 的转速运行?
谢谢你
Vaishali.