This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:DRV8305

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1214175/tms320f28027f-drv8305

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:DRV8305

您好!

我正在使用 TMS320F28027F 和 DRV8305开发无传感器 BLDC 控制器。 我的应用要求电机以最高 RPM 150000顺时针/逆时针方向运行。 我已经检查了 BLDC 电机规格、它能够运行到150000。

在 user.H 中、对于用户 IQ 满量程 FREQ、我已输入值1300、因此电机可旋转高达78000。   

#define USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz     (1300.0)  

但是、要在150000下运行、我需要增加该值。  可写入  USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz 的最大值是多少。

增加用户满量程频率值后、电机会以150000 rpm 的转速运行?

谢谢你

Vaishali.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将  USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz 的值设置为您想要运行的电机的最大频率/速度。

    USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz =最大速度* 60/POLE_PAIRS