Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D
大家好!
我们使用了 TMS320F28375D 作为我们的微控制器。 我们还使用了 HIL 进行测试和调试。 我们使用了 BTD 文件来运行电路板上的微控制器。 现在、我们使用了 TI XDS110调试探针来收集更多中间变量数据。 因此我们使用 CCS 将输出文件下载到微控制器。 当我们想通过 JTAG 仿真器将 PC 连接到微控制器电路板时、我们看到一条错误消息。 它是:
连接到目标时出错:
(错误-151 @ 0x0)
连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多:未插入 XDS100、XDS100序列号无效、
XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
用于验证是否可以找到 XDS100的文件夹。
(仿真软件包8.0.903.2)
我还在这封邮件中插入了一个快照
我想弄清楚是什么导致了这个故障。 您能告诉我解决方案吗?
此致、
好