This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:C2000微控制器论坛

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1213139/tms320f28375d-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMS320F28375D

大家好!

我们使用了 TMS320F28375D 作为我们的微控制器。 我们还使用了 HIL 进行测试和调试。 我们使用了 BTD 文件来运行电路板上的微控制器。 现在、我们使用了 TI XDS110调试探针来收集更多中间变量数据。 因此我们使用 CCS 将输出文件下载到微控制器。 当我们想通过 JTAG 仿真器将 PC 连接到微控制器电路板时、我们看到一条错误消息。 它是:

连接到目标时出错:
(错误-151 @ 0x0)
连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多:未插入 XDS100、XDS100序列号无效、
XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
用于验证是否可以找到 XDS100的文件夹。
(仿真软件包8.0.903.2)

我还在这封邮件中插入了一个快照

我想弄清楚是什么导致了这个故障。 您能告诉我解决方案吗?

此致、