This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:ADC VREFHI 最大电流

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1209682/tms320f28035-adc-vrefhi-max-current

器件型号:TMS320F28035

您好!

我们只指定了100uA 的 VREFHI 典型电流。 最大电流是多少?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    客户可以将此100uA 用于其系统中的最大值。  在这种特定情况下、此参数是在整个温度和电压范围内进行仿真和表征的、但未在生产测试中作为硬性限制来实现。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我发现 e2e、表示可能为150uA (平均)、峰值为3.5mA:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/427246/tms320f28035-vrfhi-current?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=vrefhi%25252525252525252520current#

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您查找此帖子。  

    通读这些内容、我会注意到 F2803x 上的 ADC 与 F2837x 上的 ADC 明显不同;正如 Joe 所说的、峰值电流消耗应该由我们在 VREFHI/VREFLO 上需要的大容量电容器提供。  我没想到2803x 会更糟、但如上一篇文章中提到的、3.5mA 是相当可观的需求。  如果客户对此进行设计没问题、但可能会因过度设计而适应3.5mA 电流。

    我假设客户在外部提供此信息是他们需要此信息的原因。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、
    对 VREFHI 使用大容量电容有何建议? 是否在某处记录了它?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为这是有记录的。  我们可以使用与 F2833x 类似的器件、2.2uF 大容量电容器应该就足够了。

    此致!

    Matthew