您好!
我们只指定了100uA 的 VREFHI 典型电流。 最大电流是多少?
此致、Holger
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们只指定了100uA 的 VREFHI 典型电流。 最大电流是多少?
此致、Holger
您好、Matt、
我发现 e2e、表示可能为150uA (平均)、峰值为3.5mA:
此致、Holger
感谢您查找此帖子。
通读这些内容、我会注意到 F2803x 上的 ADC 与 F2837x 上的 ADC 明显不同;正如 Joe 所说的、峰值电流消耗应该由我们在 VREFHI/VREFLO 上需要的大容量电容器提供。 我没想到2803x 会更糟、但如上一篇文章中提到的、3.5mA 是相当可观的需求。 如果客户对此进行设计没问题、但可能会因过度设计而适应3.5mA 电流。
我假设客户在外部提供此信息是他们需要此信息的原因。
此致!
Matthew