This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:SysConfig

Guru**** 2527520 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1211552/tms320f28388d-sysconfig

器件型号:TMS320F28388D
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

我使用 SysConfig 设置 GPIO、并在编译和下载过程中检查了正常运行。
之后修改了引脚编号、因此确认再次使用 SysConfig 更改引脚编号时代码自动更改、但似乎没有更改现有源代码。 不能自动更改它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您应该能够更改它。 您能通过一些屏幕截图告诉我吗?

    如果您使用 GPIO、请使用 SysConfig 对其进行命名、让我们假设"shin_gpio"。 然后选择 GPIO 编号、以"GPIO10"为例。

    在所有 C 代码中、请使用"shin_gpio"。

    这样、当您将 GPIO 编号更改为另一个数字时、"shin_GPIO"将由 SysConfig 自动更新、所有文件中的所有内容都起作用!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ThX 回复。

    我是说  

    您可以看到代码生成良好。

    下面的项目不会更新。

    是否可以在 SysConfig 中将其自动更改为工程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一旦您单击 从构建排除 按钮、它也将在项目中更改!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉... 不会改变..  

    在我构建时、它是使用 sysconifg 中修改之前的版本构建的。
    
    可能是因为生成源的位置不同?
    
    正如您在下面看到的、我强制将其放在设备文件夹下。 未生成源。 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ohhh 是的、自动生成的内容始终位于 CPU1_RAM -> syscfg 文件夹下、始终包含在工程中。 您无需移动它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 你是这样的人