请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D "Thread:SysConfig"中讨论的其他器件
我使用 SysConfig 设置 GPIO、并在编译和下载过程中检查了正常运行。
之后修改了引脚编号、因此确认再次使用 SysConfig 更改引脚编号时代码自动更改、但似乎没有更改现有源代码。 不能自动更改它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 SysConfig 设置 GPIO、并在编译和下载过程中检查了正常运行。
之后修改了引脚编号、因此确认再次使用 SysConfig 更改引脚编号时代码自动更改、但似乎没有更改现有源代码。 不能自动更改它?
是的、您应该能够更改它。 您能通过一些屏幕截图告诉我吗?
如果您使用 GPIO、请使用 SysConfig 对其进行命名、让我们假设"shin_gpio"。 然后选择 GPIO 编号、以"GPIO10"为例。
在所有 C 代码中、请使用"shin_gpio"。
这样、当您将 GPIO 编号更改为另一个数字时、"shin_GPIO"将由 SysConfig 自动更新、所有文件中的所有内容都起作用!