This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:调试器初始化错误

Guru**** 2536610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1211059/tms320f28034-debugger-initialization-error

器件型号:TMS320F28034

尊敬的 Champ:

当客户使用 CCS6.1.2进行调试时、JTAG 工具为 XDS100V2、Meet below error、

但文件夹中的 tixds28x.dvr。

请问如何解决这个问题?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户是否能够使用 CCS6.1.2先前版本刷写器件? 这是全新安装的 CCS、还是他们安装了任何固件更新? 也很好奇、客户使用此旧版本 CCS 的原因是什么?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    是的、客户 可以 以前使用 CCS6.1.2刷写其器件、但在重新安装 CCS 之后、CCS6.1.2 只能编译工程、而不能  再刷写器件。  

    客户未 安装任何固件更新。 客户其他计算机也可以正常使用 CCS6.1.2。  

    客户旧工程维护需要使用相同的 CCS 版本和编译器选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我唯一的建议是重新安装 CCS6.1.2。 也许可以尝试从具有工作 CCS6.1.2的计算机复制错误消息中提到的文件?  

    我可以联系 CCS 相关人员、看看他们以前是否听说过这个问题。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我们已尝试重新安装  CCS6.1.2多次、但仍然遇到相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已经尝试重新安装  CCS6.1.2几次,但仍然遇到相同的问题。

    请注意 CCS v6.1.2已非常旧、已不再受支持。 我建议尝试更新的 CCS 版本、例如当前的12.2.0。

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki:

    正如我提到过的 、客户旧工程维护需要使用相同的 CCS (CCS v6.1.2)版本和编译器选项。

    另外、我认为我们没有理由让客户停止使用 针对 F28034器件的 CCS v6.1.2。

    我们能否帮助客户解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道客户更喜欢继续使用旧的 CCS 版本。 但请客户注意、它是旧版本、不受支持。 因此,我们能够提供的支助水平并不是最佳的。

    建议客户尝试重新安装 CCS 6.1.2。 确保他们完全删除了旧的 CCS 版本。 如果客户仍有问题、他们可以尝试切斯特在以下文章中提到的有关 MSVC 可再发行库的建议:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/515420/debugger-initialization-error/1877192#1877192

    希望这对您有所帮助

    小标题