尊敬的 Champ:
当客户使用 CCS6.1.2进行调试时、JTAG 工具为 XDS100V2、Meet below error、
但文件夹中的 tixds28x.dvr。
请问如何解决这个问题?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Champ:
当客户使用 CCS6.1.2进行调试时、JTAG 工具为 XDS100V2、Meet below error、
但文件夹中的 tixds28x.dvr。
请问如何解决这个问题?

我们已经尝试重新安装 CCS6.1.2几次,但仍然遇到相同的问题。
请注意 CCS v6.1.2已非常旧、已不再受支持。 我建议尝试更新的 CCS 版本、例如当前的12.2.0。
谢谢
小标题
我知道客户更喜欢继续使用旧的 CCS 版本。 但请客户注意、它是旧版本、不受支持。 因此,我们能够提供的支助水平并不是最佳的。
建议客户尝试重新安装 CCS 6.1.2。 确保他们完全删除了旧的 CCS 版本。 如果客户仍有问题、他们可以尝试切斯特在以下文章中提到的有关 MSVC 可再发行库的建议:
希望这对您有所帮助
小标题