This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:调试错误

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1210629/tms320f28386d-debug-error

器件型号:TMS320F28386D

在进行调试时、CCS 通常会发出以下错误提醒、并且调试失败。

我们使用从 TI 购买的 XSD110。

这可能是什么问题?

C28xx_CPU1:错误:(ERROR -1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.6.0.00172)
C28xx_CPU1:无法停止目标 CPU:(错误-1135 @ 0x8739)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.6.0.00172)
C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中仍可能嵌入了断点操作码。 建议您在连接之前重置仿真器并在继续调试之前重新加载程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、W Z:

    专家目前不在办公室、请预计明天回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否使用目标配置(.ccxml)文件中的"Test Connection"按钮? 请在此处发布输出日志。 您是否还可以尝试将器件置于"等待引导"模式、然后看看您是否能够连接? 数据表中的下表介绍了如何执行此操作。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CS_DAP_0:错误:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真包9.6.0.00172)
    C28xx_CPU1:错误:(ERROR -1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.6.0.00172)
    C28xx_CPU1:无法停止目标 CPU:(错误-1135 @ 0x19411)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.6.0.00172)
    C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态
    C28xx_CPU1:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中仍可能嵌入了断点操作码。 建议您在连接之前重置仿真器并在继续调试之前重新加载程序
    C28xx_CPU2:无法运行目标 CPU
    C28xx_CPU2:错误:(ERROR -1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.6.0.00172)
    C28xx_CPU2:错误:(错误-1135 @ 0xFC5C)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.6.0.00172)
    C28xx_CPU2:20次尝试后无法确定目标状态
    C28xx_CPU2:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中仍可能嵌入了断点操作码。 建议您在连接之前重置仿真器并在继续调试之前重新加载程序
    Cortex_M4_0:JTAG 通信错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真包9.6.0.00172)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发布如下所示的目标配置文件的屏幕截图? 目标配置文件应如下所示、但选择了 XDS110和 F28386D。  

    此致、

    Ben Collier   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 DSP 是 TMS320F28386D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够在计算机的器件管理器中看到调试器? 您是否能够接触到任何其他 C2000板? 您是否能够使用 XDS110调试探针连接到其他 C2000器件? 如果没有、您能否尝试按照此网页中的步骤更新 XDS110的固件?  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html

    此致、

    Ben Collier