Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D
CPU1和 CPU2是否共享一个 PLL 时钟?
或者它们中的每个都有专用的 PLL 时钟? (TMS320F28386D)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D
CPU1和 CPU2是否共享一个 PLL 时钟?
或者它们中的每个都有专用的 PLL 时钟? (TMS320F28386D)
您好!
两个 CPU 不能同时访问时钟配置寄存器。 默认情况下、它们使用 CPU1进行配置。 然而、如果需要、CPU2可以使用时钟配置信标(CLKSEM)来抓取寄存器控制。 有关更多信息、请参阅 F2838x 技术参考手册中的"C28x 系统控制和中断>时钟配置信号量"。
CPU1和 CPU2由 SYSPLL 计时。 AUXPLL 用于连接管理器子系统、以及一些外部接口时钟、如 USB、EtherCAT 和 CAN。 也就是说、每个 C28x CPU 子系统都有自己的时钟域(CPU1.CPUCLK/CPU1.SYSCLK 和 CPU2.CPUCLK/CPU2.SYSCLK)、但它们源自同一个 PLLSYSCLK。
此致、
Ibukun