This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023C:闪存 API

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1207535/tms320f280023c-flash-api

器件型号:TMS320F280023C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我尝试使用闪存 API。

从应用手册"TMS320F28004x 和 TMS320F28002x 之间的迁移"、

显示 F28002x 的闪存 API 仅支持 EABI 输出。 但是、当我检查 C2000Ware 时、它还具有"FlashAPI_F28002x_FPU32_COFF.lib"文件。 这是否意味着它可以在 F28002x 中支持 COFF 格式?

此外、如果我想让闪存 API 正常工作、是否只需在项目 CCS 中包含"FlashAPI_F28002x_FPU32_COFF.lib"文件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     白承勋

    一些客户要求提供 COFF 库、因此我们发布了。  我们建议迁移至 EABI、因为向前推进的所有支持都将适用于 EABI。

    关于您的闪存 API 使用问题、请查看工程: C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f28002x\examples\flashapi_ex1_programming.c

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     白承勋

    因为我没有收到您的反馈、所以我将关闭此帖子。

    如果您有其他问题、请打开新帖子。

    谢谢。此致、
    Vamsi