This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:CCS 尝试加载 CPU2

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1209411/tms320f28386s-ccs-attempts-to-load-cpu2

器件型号:TMS320F28386S

不知何故、我已经经历了一种情况、在这种情况下、CCS 11.1不会使用调试器加载构建过程。 它会加载 CPU1、然后尝试加载 CPU2。 由于没有 CPU2、因此出现错误- 1155器件可能在低功耗模式下运行。 调试器已强制器件唤醒... (仿真包9.6.0.00172)

cproject、.ccsproject 和 targetConfigs/TMS320F28386S.ccxml文件存储在 Git 中、并与工程一同拉取。 这里的其他示例则没有出现此问题。

可以使用闪存功能(文件夹和箭头图标)。 我尝试了一堆不同的东西,似乎没有什么区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想检查您是否正在使用 TMS320F28386S? 如果是、则没有 CPU2。 这是单核器件。 启动目标配置时、是否看到 CPU2?

    此致、Santosh