请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28386S 不知何故、我已经经历了一种情况、在这种情况下、CCS 11.1不会使用调试器加载构建过程。 它会加载 CPU1、然后尝试加载 CPU2。 由于没有 CPU2、因此出现错误- 1155器件可能在低功耗模式下运行。 调试器已强制器件唤醒... (仿真包9.6.0.00172)
cproject、.ccsproject 和 targetConfigs/TMS320F28386S.ccxml文件存储在 Git 中、并与工程一同拉取。 这里的其他示例则没有出现此问题。
可以使用闪存功能(文件夹和箭头图标)。 我尝试了一堆不同的东西,似乎没有什么区别。