This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:重置不正确

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1209560/tms320f28335-is-not-reseting-correctly

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我已经创建了独立命令行、我尝试刷写电子文件、然后重置电子文件。

之后,程序不工作,电子不启动。

但是、如果我拔下调试器、电子产品可以正常工作、通过我刷写的程序。

我用来重新启动电子器件的命令是:

dslite.bat --mode flash --config=TMS320F28335.ccxml -e program.out -r 0
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ekaitz,

    我需要与其他人讨论与此有关的问题、但我担心 JTAG/TRSTn 信号+ EMU0/1信号可能会干扰正常的启动过程、因为拔下仿真器后无法看到它。  应该有一种方法可以让 uniflash 引导到闪存、但我目前无法找到它。  

    我将尝试通过 Tommorow US Time 获得另一个回应。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ekaitz,

    我们是否可以尝试使用- mode 加载,而不是闪存?  我已经看到在将代码加载到 C2000后会自动设置 PC 入口点。

    简单的语法

    dslite --mode load -c TMS320F28335.ccxml -f user_files\images/program.out