请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
我已经创建了独立命令行、我尝试刷写电子文件、然后重置电子文件。
之后,程序不工作,电子不启动。
但是、如果我拔下调试器、电子产品可以正常工作、通过我刷写的程序。
我用来重新启动电子器件的命令是:
dslite.bat --mode flash --config=TMS320F28335.ccxml -e program.out -r 0
谢谢