请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049在我们的连接板上、我们安装了一个 由25MHz 外部振荡器计时的 TMS320F280049。 但是、根据微控制器数据表、这超出了规格:允许的频率在2 - 20MHz 范围内。
考虑到我们不在 uC 上使用 CAN 总线、建议更换外部振荡器还是我们可以接受它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在我们的连接板上、我们安装了一个 由25MHz 外部振荡器计时的 TMS320F280049。 但是、根据微控制器数据表、这超出了规格:允许的频率在2 - 20MHz 范围内。
考虑到我们不在 uC 上使用 CAN 总线、建议更换外部振荡器还是我们可以接受它?