This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049与25MHz 外部振荡器搭配使用

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1209145/tms320f280049-with-a-25mhz-external-oscillator

主题中讨论的其他器件:TMS320F280049

在我们的连接板上、我们安装了一个 由25MHz 外部振荡器计时的 TMS320F280049。 但是、根据微控制器数据表、这超出了规格:允许的频率在2 - 20MHz 范围内。  

考虑到我们不在 uC 上使用 CAN 总线、建议更换外部振荡器还是我们可以接受它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    F280049器件中的晶体振荡器设计不支持工作频率超过20MHz 的外部晶体。  请为您的应用选择符合数据表中列出的10-20MHz 晶振要求的晶振。

    此致、

    约瑟