您好!
请帮助我了解导致此错误的原因是什么? 目标器件似乎因某种原因而受损。
"IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.10.0.00080)"
当我为 JTAG 运行测试连接时、会得到以下信息:
[开始:Texas Instruments XDS2xx USB Debug Probe_0]
执行命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -S 完整性
[结果]
-------- [打印主板配置路径名}-->--------------------
C:\Users\WSZATK~1\AppData\Local\TEXASI~1\
ccs\ccs1220\0\0\BrdNat\testBoard.dat
-------- [打印复位命令软件日志文件]----------
该实用程序选择了560/2xx 类产品。
该实用程序将加载程序'xds2xxu.out'。
库构建日期为"2022年11月28日"。
库构建时间为"21:19:56"。
库软件包版本为"9.10.0.00080"。
库组件版本为'35.35.35.5.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'13'(0x0000000d)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
-------- [打印重设命令硬件日志文件]----------
此仿真器不会创建复位日志文件。
-------- [出现错误且此实用程序已中止]--------
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-234'(0xffffff16)。
标题为"SC_ERR_PATH_IR_BROK"。
解释如下:
指令扫描路径不能循环位、可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 指令寄存器失败。
目标器件的 JTAG 指令路径似乎已损坏
停留在1或停留在零故障的线性调频脉冲。
[结束:Texas Instruments XDS2xx USB Debug Probe_0]
我成功连接并调试、然后由于某种原因出现此错误、无法再连接到器件。 如果您有任何问题、敬请告知。
谢谢!
William