This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:选择采集窗口持续时间

Guru**** 2579305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1203926/tms320f28379d-choosing-an-acquisition-window-duration

器件型号:TMS320F28379D

在 技术参考手册的11.15.2节中、用一个示例给出了采样保持窗口的时间常数。 具有180欧姆和150p 的外部 RC。 但说到我的例子、 输入端提供的抗混叠滤波器为100欧姆和47nF。 现在、根据部分提供的公式、获得的 T 为4.7uS、K 为1.47。  因此 S+H 时间应至少设置为:4.7u x 1.47u 约为7us

现在我的 ACQPS 值是{499+1)x5=2.5uS }  

我正在使用此 ADC 采样来感应50Hz 电网电压和电流。 根据参考手册、无法提供7us ACQPS 的窗口持续时间。

1.是否需要更改 RC 滤波器时间常数以 在 acqps 可能 值范围内获得 S+H 时间?

我以50KHz 的频率 进行切换、我的同步环路基于20us 的 ePWM 计时器。 ADC SoC 也使用相同的 ePWM 计时器。 因此、使用2.5uS ACQPS 窗口持续时间、我以20us 的时间收集 ADC 数据。  当我执行校准时、在不切换转换器的情况下、我的感应现在感觉一切正常。

2.在  用 电源切换转换器时、ADC 传感是否会遇到任何问题?

该转换器是3相到直流有源整流器。  

谢谢。此致

Noop Kumar N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    请允许我再给您一天时间回答您的第一个问题、因为我想问一位同事。

    我不确定我是否理解您的第二个问题。 您是否想问、在电网电压切换时、ADC 对电网电压的采样是否会有问题?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    我很抱歉我迟迟不给你回复。 要回答您的第一个问题:  

    我们 使用与11.15.2相同的公式、其中 kT = S+H 时间。 如果我们 插入 2.5us 的 S+H 时间、而是求解趋稳误差、则应该会看到、在您的当前设置中、趋稳误差仅为0.64 LSB。 您的应用可以接受这种方式吗?  

    另外、该公式用于计算 S+H 电容器为0V 时最坏情况下的趋稳误差、现在需要对最大电压进行采样。 实际的稳定误差应该较小、并且将是特定于应用的、这主要取决于之前采样过的电压。  

    此致、

    Ben Collier