在 技术参考手册的11.15.2节中、用一个示例给出了采样保持窗口的时间常数。 具有180欧姆和150p 的外部 RC。 但说到我的例子、 输入端提供的抗混叠滤波器为100欧姆和47nF。 现在、根据部分提供的公式、获得的 T 为4.7uS、K 为1.47。 因此 S+H 时间应至少设置为:4.7u x 1.47u 约为7us
现在我的 ACQPS 值是{499+1)x5=2.5uS }
我正在使用此 ADC 采样来感应50Hz 电网电压和电流。 根据参考手册、无法提供7us ACQPS 的窗口持续时间。
1.是否需要更改 RC 滤波器时间常数以 在 acqps 可能 值范围内获得 S+H 时间?
我以50KHz 的频率 进行切换、我的同步环路基于20us 的 ePWM 计时器。 ADC SoC 也使用相同的 ePWM 计时器。 因此、使用2.5uS ACQPS 窗口持续时间、我以20us 的时间收集 ADC 数据。 当我执行校准时、在不切换转换器的情况下、我的感应现在感觉一切正常。
2.在 用 电源切换转换器时、ADC 传感是否会遇到任何问题?
该转换器是3相到直流有源整流器。
谢谢。此致
Noop Kumar N