大家好、
以下是客户可能需要您的帮助的问题:
CCS 版本为9.3。
使用 xds560V2仿真器调试28377d 程序、当调用 FlashAPI 来擦除 N 个扇区时、程序无法正常工作(不规则写入、而之前的闪存写入可以成功)。
使用了 xds100v3仿真器、但不存在此问题。 当用这两个仿真器下载的程序离线运行时、运行闪存的操作也很好。
闪存写入命令通过串行接口被发送到 DSP。 屏蔽闪存写入的函数不会出现上述问题。 出现问题时、CCS 有时会显示在地址0x0或0x3ff16a 处。 有时它也会在_Fapi_issueFsmCommand 处突然停止。 该程序只有在飞行后才能再次下载、并且无法重新启动。



您能帮助了解这种情况吗? 谢谢。
此致、
樱桃