请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280048-Q1 "Thread:SysConfig"中讨论的其他器件
您好!
在我的软件中、我将尝试将 GPIO24和 GPIO32用作 ePWM8A 和8B。 当我为初始化编写以下行时。 我遇到错误。 您能评论一下我怎么不能使用它吗?
// GPIO24 is the PWM8A pin for 48. // GPIO14 is the PWM8A pin for 49C. //GPIO_setAnalogMode(24, GPIO_ANALOG_DISABLED); GPIO_setMasterCore(24, GPIO_CORE_CPU1); GPIO_setPinConfig(GPIO_24_EPWM8_A); GPIO_setDirectionMode(24, GPIO_DIR_MODE_OUT); GPIO_setPadConfig(24, GPIO_PIN_TYPE_STD); GPIO_setQualificationMode(24, GPIO_QUAL_ASYNC); // GPIO32 is the PWM8B pin for 48. // GPIO32 is the PWM8B pin for 49C. //GPIO_setAnalogMode(32, GPIO_ANALOG_DISABLED); GPIO_setMasterCore(32, GPIO_CORE_CPU1); GPIO_setPinConfig(GPIO_32_EPWM8_B); GPIO_setDirectionMode(32, GPIO_DIR_MODE_OUT); GPIO_setPadConfig(32, GPIO_PIN_TYPE_STD); GPIO_setQualificationMode(32, GPIO_QUAL_ASYNC);