This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280048-Q1:GPIO24和 GPIO32配置为 ePWM

Guru**** 2557590 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1204218/tms320f280048-q1-gpio24-and-gpio32-configuration-as-epwm

器件型号:TMS320F280048-Q1
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

您好!

在我的软件中、我将尝试将 GPIO24和 GPIO32用作 ePWM8A 和8B。 当我为初始化编写以下行时。 我遇到错误。 您能评论一下我怎么不能使用它吗?

// GPIO24 is the PWM8A pin for 48.
// GPIO14 is the PWM8A pin for 49C.
//GPIO_setAnalogMode(24, GPIO_ANALOG_DISABLED);
    GPIO_setMasterCore(24, GPIO_CORE_CPU1);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_24_EPWM8_A);
    GPIO_setDirectionMode(24, GPIO_DIR_MODE_OUT);
    GPIO_setPadConfig(24, GPIO_PIN_TYPE_STD);
    GPIO_setQualificationMode(24, GPIO_QUAL_ASYNC);  
  

// GPIO32 is the PWM8B pin for 48.
// GPIO32 is the PWM8B pin for 49C.
//GPIO_setAnalogMode(32, GPIO_ANALOG_DISABLED);
    GPIO_setMasterCore(32, GPIO_CORE_CPU1);
    GPIO_setPinConfig(GPIO_32_EPWM8_B);
    GPIO_setDirectionMode(32, GPIO_DIR_MODE_OUT);
    GPIO_setPadConfig(32, GPIO_PIN_TYPE_STD);
    GPIO_setQualificationMode(32, GPIO_QUAL_ASYNC);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokhan:

    感谢您的提问! 您是否有机会使用 SysConfig? 还是仅使用 driverlib?

    如果这只是 driverlib、那么我就解决了问题、可能与代码中某个位置的语法相关。 如果您还能提供实际工作的代码、就可以通过对比判断某个地方是否有拼写错误。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince。

    我不使用 SysConfig、但当我在另一个项目中尝试时。 我也无法配置它。

    我只是使用基于 driverlib 的项目、我自己编写代码。  

    整个代码中有很多行、将其发送到此处是不可行的。 我可以在代码中的某一行中搜索是否存在与之相关的其他行。  

    请您提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokhan:

    这看起来好像是错误导入了头文件。 您可以从已知良好的项目开始、然后重新实施更改吗? 除非未正确导入整个 driverlib 头文件、否则不应出现上述错误

    此致、

    Vince