This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:Instaspin Lab4故障排除

Guru**** 2523380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1202049/tms320f28379d-instaspin-lab4-troubleshooting

器件型号:TMS320F28379D

我将使用同样基于28379D 的定制硬件完成实验室练习。  Lab3运行良好、我确信电压和电流调节设置正确。

我还将使用 Anaheim_BLY172S_24V 电机进行测试、因此 user.h 中的电机参数应该是正确的。

尝试进行实验4时、电源立即受到电流限制。  电机确实会开始旋转。

如果我连接 USB 逻辑分析仪、可以看到:

其中 DAC1是 angleFOC_rad 的 PWMDAC 输出。  DAC1波形处于为 SW 设置的20Hz 周期。  在4个极对处、机械频率应为5Hz、电机的运行频率大约为该频率的一半。

1) 1) PWM 波形看起来是否正常?   

2) 2)您是否对故障排除步骤有建议、以了解问题可能是什么?

请注意、对于 Lab3、电机在较低的 SPEED_ref 时的电流似乎较高、例如在20Hz 时为750mA。  因此在2.5Hz 时、电机可能会消耗如此高的电流、这一点也不足为奇。   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了添加注释、我回到了实验3、并将 SpeedRef 降至1Hz、电流保持在~750mA 的范围内。 (在这里、我指的是电源显示的电流用途)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实验3只能完全验证电流检测信号波形、无法验证电流和电压检测信号上是否存在任何延迟来估算实验4的精确转子角度。

    要使用 DAC、请参阅示例实验中的 DAC。 您应该添加偏移、以将角度输出到 DAC、因为角度值为-pi 至+pi。 并检查估算角度是否与 Lab3中生成的角度类似。

    如果您使用的是无传感器 FOC、那么低速(<5Hz)并不更适合测试。