This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:上电复位序列问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199422/tms320f28377s-power-on-reset-sequence-problem

器件型号:TMS320F28377S

您好!  

我的客户正在使用 TMS320F28388SPTPT。

他制作了一块样片板、但 CPU 不工作。

我们检查上电顺序、但它有问题。  

在上电期间、 3.3V 电源轨的驱动速度低于1.2V。

能否获得一些用于查看原理图的指南?

我无法打开客户的原理图、所以我可以私下获得帮助吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的主题行显示"TMS320F28377S"、但帖子的正文显示"TMS320F28388SPTPT"。 我认为后者正确。

    我已经给你发送了一个友谊请求。 一旦您接受了我的请求、就可以将原理图秘密发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请说明"CPU 不工作"的含义。 您是否能够通过 CCS 连接到器件? 如果是、您能够从 RAM 运行一个简单代码吗? 到底哪些功能无法正常工作? 如果在电源轨稳定后有办法将-XRS 引脚驱动至低电平、您能否引发"热复位"、看看这是否解决了问题? 否则、问题不太可能与电源时序有关。

    违反电源时序可能会引发长期可靠性问题。 一般来说、它不应阻止器件工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了一小段原理图、作为低分辨率图像。 如果我放大它,我无法辨识任何东西,所以你所发的是无用的。 为了正确分析该问题、我需要将完整原理图作为 A pdf 文件 ,不作为图像。 如果您不想发送完整的原理图、至少我需要查看与 MCU 的每一次连接。 否则、我将无法进行任何有意义的调试。  

    请准确回答以下所有问题:  

    1. 请说明"CPU 不工作"的含义。 您是否能够通过 CCS 连接到器件?
    2. 如果是、您能够从 RAM 运行一个简单代码吗? 到底哪些功能无法正常工作?
    3. 如果在电源轨稳定后有办法将-XRS 引脚驱动至低电平、您能否引发"热复位"、看看这是否解决了问题?
    4. VREGENZ 如何连接?
    5. VDD 和 VDDIO 引脚上的总电容是多少?
    6. 为什么 VDD 看起来噪声很大?
    7. 您可以检查从 VDD 汲取的电流吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉这么混乱。

    CPU 工作正常。 但是、客户 担心这可能是个问题、因为客户的复位波形与数据表不同。

    我要求客户提供 PDF 文件形式的原理图。

    我会检查您的问题。 我会尽快答复。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CPU 工作正常。 [/报价]

    这与你在第一篇文章中说的" CPU 不工作"是矛盾的。  好的、那么器件工作正常、但客户担心上电波形与数据表中规定的不匹配? 我想回答我上一篇文章中的问题1、2、3和7。 如果您发送原理图、则会选择4和5。  

    这让我们只剩下6名。 您能否发送一个更好的图像来清楚地显示 VDD 上的纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在其他方面、请参阅 6.12.1电源管理模块(PMM) www.ti.com/lit/SPRSP61的第72页。 不同器件的数据表。 尽管如此、该节的大部分内容也适用于 TMS320F2838x。