Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S
您好!
我的客户正在使用 TMS320F28388SPTPT。
他制作了一块样片板、但 CPU 不工作。
我们检查上电顺序、但它有问题。

在上电期间、 3.3V 电源轨的驱动速度低于1.2V。
能否获得一些用于查看原理图的指南?
我无法打开客户的原理图、所以我可以私下获得帮助吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S
您好!
我的客户正在使用 TMS320F28388SPTPT。
他制作了一块样片板、但 CPU 不工作。
我们检查上电顺序、但它有问题。

在上电期间、 3.3V 电源轨的驱动速度低于1.2V。
能否获得一些用于查看原理图的指南?
我无法打开客户的原理图、所以我可以私下获得帮助吗?
谢谢。
我收到了一小段原理图、作为低分辨率图像。 如果我放大它,我无法辨识任何东西,所以你所发的是无用的。 为了正确分析该问题、我需要将完整原理图作为 A pdf 文件 ,不作为图像。 如果您不想发送完整的原理图、至少我需要查看与 MCU 的每一次连接。 否则、我将无法进行任何有意义的调试。
请准确回答以下所有问题:
CPU 工作正常。 [/报价]这与你在第一篇文章中说的" CPU 不工作"是矛盾的。 好的、那么器件工作正常、但客户担心上电波形与数据表中规定的不匹配? 我想回答我上一篇文章中的问题1、2、3和7。 如果您发送原理图、则会选择4和5。
这让我们只剩下6名。 您能否发送一个更好的图像来清楚地显示 VDD 上的纹波?
在其他方面、请参阅 6.12.1电源管理模块(PMM) 见 www.ti.com/lit/SPRSP61的第72页。 不同器件的数据表。 尽管如此、该节的大部分内容也适用于 TMS320F2838x。