This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:振荡器选择位

Guru**** 2569835 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1200537/tms320f28379d-oscillator-selection-bit

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049C

您好!

振荡器时钟是否有特殊的寄存器配置 ?

TMS320F280049C 数据表中有"XTALCR.SE"位用于振荡器配置。 单端振荡器的 TMS320F28379D 软件设置是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alikaan,

    Unknown 说:
    在 TMS320F280049C 数据表中、有"XTALCR.SE"位用于振荡器配置。 单端振荡器的 TMS320F28379D 软件设置是什么?

    F28379D 不区分单端时钟(或) XTAL。 仅 F280049添加了此特性、因为在 F280049中、X2引脚可用作正常 GPIO /其他外设信号。 在 F28379D 中、X1/X2引脚不与 GPIO /其他外设信号共享。

    此致、

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你的答复。 如何检查振荡器/PLL 电路是否工作正常? 我能测量 PLL 输出吗? 时钟频率为200MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AliKaan、

    您可以使用 XCLKOUT 引脚来检查 SYSCLK、PLLRAWCLK 等 这是代码片段

    GPIO_setPinConfig (GPIO_16_XCLKOUT);
    SYSCTL_selectClockOutSource (SYSCTL_CLOCKOUT_PLLSYS);

    EALLOW;

    HWREG (CLKCFG_BASE + SYSCTL_O_XCLKOUTDIVSEL)= 3;//8选项

    EDIS;