请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件: TMS320F280049C
您好!
振荡器时钟是否有特殊的寄存器配置 ?
TMS320F280049C 数据表中有"XTALCR.SE"位用于振荡器配置。 单端振荡器的 TMS320F28379D 软件设置是什么?

谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
振荡器时钟是否有特殊的寄存器配置 ?
TMS320F280049C 数据表中有"XTALCR.SE"位用于振荡器配置。 单端振荡器的 TMS320F28379D 软件设置是什么?

谢谢。
Alikaan,
Unknown 说:在 TMS320F280049C 数据表中、有"XTALCR.SE"位用于振荡器配置。 单端振荡器的 TMS320F28379D 软件设置是什么?
F28379D 不区分单端时钟(或) XTAL。 仅 F280049添加了此特性、因为在 F280049中、X2引脚可用作正常 GPIO /其他外设信号。 在 F28379D 中、X1/X2引脚不与 GPIO /其他外设信号共享。
此致、
Manoj
AliKaan、
您可以使用 XCLKOUT 引脚来检查 SYSCLK、PLLRAWCLK 等 这是代码片段
GPIO_setPinConfig (GPIO_16_XCLKOUT);
SYSCTL_selectClockOutSource (SYSCTL_CLOCKOUT_PLLSYS);
EALLOW;
HWREG (CLKCFG_BASE + SYSCTL_O_XCLKOUTDIVSEL)= 3;//8选项
EDIS;