你好、使用 Simulink ePWM 模块的 svpwm 逆变器控制的设置 在我分享的图片中给出。 通常、我可以仅使用 epwmas 驱动6个开关。 当我设置 epwma 时,自动 epwmb 是它的倒数。 在我的新工作,然而, epwma 和 epwmb 不是彼此的反向。 因此、需要为两者提供不同的输入。 我激活了 wb 和 wb 输入并调整了图片中所示的 epwmb ,但它仍然自动采用 epwma 的倒数。
我的问题如下:为什么它不考虑我通过 epwmb 发送的信号? epwmb 的信号和 epwma 的载波信号之间应存在180度的相位差。 如何实现? (或者在生产模块 epwm1和 epwm1b 时、它是否已经通过180度相位差比较了计时器?)我会感激您的帮助。