This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:Simulink 中的 TMS320F28335 epwma/epwmb 载波相移

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1229676/tms320f28335-tms320f28335-epwma-epwmb-carriers-phase-shift-in-simulink

器件型号:TMS320F28335

你好、使用 Simulink ePWM 模块的 svpwm 逆变器控制的设置 在我分享的图片中给出。 通常、我可以仅使用 epwmas 驱动6个开关。 当我设置 epwma 时,自动 epwmb 是它的倒数。 在我的新工作,然而, epwma 和 epwmb 不是彼此的反向。 因此、需要为两者提供不同的输入。 我激活了 wb 和 wb 输入并调整了图片中所示的 epwmb ,但它仍然自动采用 epwma 的倒数。

我的问题如下:为什么它不考虑我通过 epwmb 发送的信号? epwmb 的信号和 epwma 的载波信号之间应存在180度的相位差。 如何实现? (或者在生产模块 epwm1和 epwm1b 时、它是否已经通过180度相位差比较了计时器?)我会感激您的帮助。