Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 大家好
使用控制器 TMS320F28388D,想知道 BOOT 引脚的连接是否正确。
第75页说明 GPIO72也可用作 D12 (EMIF1_D12)以进行 SDRAM 通信。

此外、第259页指出 GPIO 72应为永久高电平以进行 USB 引导。

如果我希望在 SDRAM 和 MCU 之间进行数据传输、如何使 D12在电路板上一直处于高电平。
请帮助我解决此问题。
此致、
Sooraj