This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:引导模式确认

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1228292/tms320f28388d-boot-mode-confirmation

器件型号:TMS320F28388D

大家好  
使用控制器 TMS320F28388D,想知道 BOOT 引脚的连接是否正确。  

第75页说明 GPIO72也可用作 D12 (EMIF1_D12)以进行 SDRAM 通信。

此外、第259页指出 GPIO 72应为永久高电平以进行 USB 引导。

如果我希望在 SDRAM 和 MCU 之间进行数据传输、如何使 D12在电路板上一直处于高电平。

请帮助我解决此问题。

此致、

Sooraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  
    任何人都可以建议和帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    引导引脚不需要处于特定的高密度状态、但仅在引导期间对这些引脚进行采样时。 之后、您可以根据需要使用引脚。

    此致、
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我们已连接相同的 SDRAM 数据线. 对于提出的确认查询。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我们已连接相同的 SDRAM 数据线. 对于提出的确认查询。