This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:无 DMA 的突发模式中的 SPI

Guru**** 2931460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1229195/tms320f28375s-spi-in-burst-mode-without-dma

器件型号:TMS320F28375S

大家好、

在不支持 DMA 的情况下可以在突发模式下运行 SPI 吗?

谢谢。

Shreni. P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreni:

    是否可以在不支持 DMA 的情况下以突发模式运行 SPI?

    您能否说明一下在这种情况下您所说的"突发模式"是什么意思? 如果不使用 DMA、从 SPI RX FIFO 读取数据后、您必须处理数据的移动/分配方式。 不过、您仍然可以设置 FIFO、以便根据已接收到的数据量或要传输的时间来生成中断。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlyn:

    DMA 最大 FIFO 大小限制为16级、因此我想知道是否有其他方法能够在没有 CPU 干预的情况下使用单个触发器发送更多数据(约22个字)。 这就是我所说的突发模式(在单个触发器中一次发送批量数据)。

    不过、我认为可以通过持续提供 TXINT 服务来传输所有数据、直到如您所述使用 FIFO 完成数据传输。 在使用相同的内容之前、我已经完成了该操作。

    不过、如果有其他方法、请告诉我。

    谢谢。

    Shreni. P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreni:

    感谢您的解释。 是的、没有 DMA 的唯一方法 就是您已经实现了它。

    此致、

    Marlyn