请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28375S 大家好、
在不支持 DMA 的情况下可以在突发模式下运行 SPI 吗?
谢谢。
Shreni. P.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在不支持 DMA 的情况下可以在突发模式下运行 SPI 吗?
谢谢。
Shreni. P.
尊敬的 Shreni:
是否可以在不支持 DMA 的情况下以突发模式运行 SPI?
您能否说明一下在这种情况下您所说的"突发模式"是什么意思? 如果不使用 DMA、从 SPI RX FIFO 读取数据后、您必须处理数据的移动/分配方式。 不过、您仍然可以设置 FIFO、以便根据已接收到的数据量或要传输的时间来生成中断。
此致、
Marlyn
尊敬的 Marlyn:
DMA 最大 FIFO 大小限制为16级、因此我想知道是否有其他方法能够在没有 CPU 干预的情况下使用单个触发器发送更多数据(约22个字)。 这就是我所说的突发模式(在单个触发器中一次发送批量数据)。
不过、我认为可以通过持续提供 TXINT 服务来传输所有数据、直到如您所述使用 FIFO 完成数据传输。 在使用相同的内容之前、我已经完成了该操作。
不过、如果有其他方法、请告诉我。
谢谢。
Shreni. P.