This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:无法从闪存引导

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1229580/tms320f28388d-unable-to-boot-from-flash

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的 TI:

我正在使用 F28388D 控制卡、并尝试从闪存引导基本应用程序(freertos_ex2_c28x_led blinky)。  

以下是我遵循的步骤。  

1.导入  freertos_ex2_c28x_led_blinky 从 C2000ware 到 CCS 的示例。 将构建配置设置为 CPU1_FLASH。

2.为仿真器和 MCU 供电。 电路板上的开关设置为(S1:A 位置1:ON、S1:A 位置2:OFF)

3.通过 CCS 编译示例和闪存。 LED 开始闪烁。

4.使用开关设置 (S1:A 位置1:开、S1:A 位置 2:关)对电路板进行下电上电。

5、使用开关设置 (S1:A 位置1:OFF、S1 :A 位置2:OFF)对电路板进行下电上电。

在执行步骤4和5之后、我都没有看到 LED 闪烁。 我可能在这里遗漏了一些内容、这可能是一个愚蠢的错误。

在这方面、请帮助了解如何从闪存启动代码以及如何在下电上电后运行。

事先感谢。

此致、

Rakshith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以及上述问题的进一步说明

    1.我在这里使用 F28388D 子卡。

    2.修正上述细节:S1:A 位置2同时打开步骤4和5。

    此致、

    Rakshith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rakshith、

    对于闪存引导、两个开关都应处于 OFF 位置

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Veena:

    感谢您的回复。 问题迎刃而解。  

    我没有正确设置 S2设置、引导加载程序卡在等待模式。 我进行了 S2设置、以禁用等待模式。 它现在正在工作。

    此致、

    Rakshith