Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
尊敬的 TI:
我正在使用 F28388D 控制卡、并尝试从闪存引导基本应用程序(freertos_ex2_c28x_led blinky)。
以下是我遵循的步骤。
1.导入 freertos_ex2_c28x_led_blinky 从 C2000ware 到 CCS 的示例。 将构建配置设置为 CPU1_FLASH。
2.为仿真器和 MCU 供电。 电路板上的开关设置为(S1:A 位置1:ON、S1:A 位置2:OFF)
3.通过 CCS 编译示例和闪存。 LED 开始闪烁。
4.使用开关设置 (S1:A 位置1:开、S1:A 位置 2:关)对电路板进行下电上电。
5、使用开关设置 (S1:A 位置1:OFF、S1 :A 位置2:OFF)对电路板进行下电上电。
在执行步骤4和5之后、我都没有看到 LED 闪烁。 我可能在这里遗漏了一些内容、这可能是一个愚蠢的错误。
在这方面、请帮助了解如何从闪存启动代码以及如何在下电上电后运行。
事先感谢。
此致、
Rakshith