This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:SPI 至 SSI 转换器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1229875/tms320f2800137-spi-to-ssi-converter

器件型号:TMS320F2800137

大家好、

我们的客户在 其应用中使用了 TMS320F2800137。 我知道 TMS320F2800137 没有 SSI 端口、但 TMS320C28x MCU 等其他器件具有。 是否可以 使用外部电路将 SPI 转换为 SSI? 您能指导我们如何实现这一点吗?  

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danilo,

    您到底要实现什么。 SPI 和 SSI 本质上都是串行同步端口、允许您连接高速 ADC、外部 EEPROM、FPGA、LCD 屏幕等 大多数 SPI/SSI 特性是通用的、您应该无需进行转换。 您想与什么连接? 请提供客户的最终目标。

    此致、

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    感谢您的答复。 请在下方查看我们的客户反馈。

    我们正在研究一种电气元件的设计。 SSI 是现有产品的标准输出。

    我的理解是、如果我们使用 SPI、只能将输出设置为从模式。 如果我错了、请指出这一点。 非常感谢。

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的理解是,只有当我们使用 SPI 时,才能将输出设置为从模式。 如果我错了、请指出这一点。 非常感谢。

    很抱歉、描述很模糊。 "如果我们使用 SPI、输出只能设置为从模式"这句话是什么意思? SPI 支持主从配置、就像 SSI 一样。

    SPI 主器件配置:

    SPICLK      -输出引脚

    SPIMOSI        -输出引脚(将数据传输到从器件)

    SPIMISO       -输入引脚(从主器件接收数据)

    SPISTE         -输出引脚

    SPI 从器件配置:

    SPICLK      -输入引脚

    SPIMOSI        -输入引脚(从主机接收数据)

    SPIMISO       -输出引脚(将数据发送到主器件)

    SPISTE         -输入引脚

    此致、

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    这是我们客户的评论。

    我的意思是、SPI 目前在我的设计中是处于从模式。 无论如何、我会考虑生成 SSI 输出的替代方法。

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 从器件配置:

    SPICLK      -输入引脚

    SPIMOSI        -输入引脚(从主机接收数据)

    SPIMISO       -输出引脚(将数据发送到主器件)

    SPISTE         -输入引脚

    [/报价]

    SPI 从器件和 SSI 从器件应具有相同的工作频率。 将 SPI 更改为 SSI 不需要任何额外的电路。