大家好、
我们的客户在 其应用中使用了 TMS320F2800137。 我知道 TMS320F2800137 没有 SSI 端口、但 TMS320C28x MCU 等其他器件具有。 是否可以 使用外部电路将 SPI 转换为 SSI? 您能指导我们如何实现这一点吗?
此致、
Danilo.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的客户在 其应用中使用了 TMS320F2800137。 我知道 TMS320F2800137 没有 SSI 端口、但 TMS320C28x MCU 等其他器件具有。 是否可以 使用外部电路将 SPI 转换为 SSI? 您能指导我们如何实现这一点吗?
此致、
Danilo.
我的理解是,只有当我们使用 SPI 时,才能将输出设置为从模式。 如果我错了、请指出这一点。 非常感谢。
很抱歉、描述很模糊。 "如果我们使用 SPI、输出只能设置为从模式"这句话是什么意思? SPI 支持主从配置、就像 SSI 一样。
SPI 主器件配置:
SPICLK -输出引脚
SPIMOSI -输出引脚(将数据传输到从器件)
SPIMISO -输入引脚(从主器件接收数据)
SPISTE -输出引脚
SPI 从器件配置:
SPICLK -输入引脚
SPIMOSI -输入引脚(从主机接收数据)
SPIMISO -输出引脚(将数据发送到主器件)
SPISTE -输入引脚
此致、
Manoj
SPI 从器件配置:
SPICLK -输入引脚
SPIMOSI -输入引脚(从主机接收数据)
SPIMISO -输出引脚(将数据发送到主器件)
SPISTE -输入引脚
[/报价]SPI 从器件和 SSI 从器件应具有相同的工作频率。 将 SPI 更改为 SSI 不需要任何额外的电路。