主题中讨论的其他器件: TMS320F28035、 TMS320F280039C
您好、专家!
你好! 请在下面的客户咨询中帮助我们。
1. 在 TMDSSOLARUINVKIT 中使用双 DC50V 至+400VDC 电源有何优势? 两个变压器 T1和 T2的效率更高、反激式电源 DC50V 至+400VDC 或干扰更少或功耗更少、发热更少?
2. 在 TMDSSOLARUINVKIT 的初级钳位反激式功率级中使用两个变压器 T1、T2和 PWM 控制的目的是什么?
3. 我们正在尝试根据您的 TMDSSOLARUINVKIT 降低我们的太阳能微型逆变器的成本,有一个问题。 仅使用一个变压器进行50V 至400V 的反激式电源是否足够?
非常感谢你的评分
此致、
Jonathan